19.03.2024 15:01 | |
Beigetreten: 31.08.2021 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, in der V19 habe ich auch nur die Anweisung RD_ARRAY_I gefunden. Wenn ich die MOVE Anweisung verwende, erhalte ich die Fehlermeldung, dass der schreibende Zugriff auf ein Array aus dem Sicherheitsprogramm nicht erlaubt ist. Warum geht das nicht? Was ist der Hintergrund? Wird es in Zukunft eine Möglichkeit geben? Gibt es eine Alternative zu Arrays in diesem Kontext (gleiche Vorteile wie ein Array)? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/20/2024 10:52:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf