28.03.2024 09:09 | |
Beigetreten: 16.08.2016 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe Probleme mit dem AccessTool, ich glaube alles richtig gemacht zu haben, ich kann auch ein paar Variablen auslesen aber eben nicht alle. z.B. AM7, AM 12 kann ich auslesen, AM 3 oder 6 geht nicht, im Programm in der Statusbearbeitung ist alles i.O. In beileigender PDF sind die Screenshots. Die verwendete Version des Accesstools ist die 2.1.1 Hat jemand eine Idee??? DateianhangAccessTool_01.pdf (77 Downloads) |
28.03.2024 11:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung: (4145)
|
Geht es um eine LOGO! 8.4? |
28.03.2024 14:36 | |
Beigetreten: 16.08.2016 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Nein um eine 8.3 mit FW 1.83.01 |
28.03.2024 14:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung: (4145)
|
Bei mir zeigen sich keine Probleme. LSC V8.3.1, LOGO! 8.3 (FW V1.83.02) Siehe angehangenes Screenvideo. DateianhangAccess Tool Test.zip (37 Downloads) |
Folgen Sie uns auf