28.03.2024 13:18 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein OP277 mit WinCC flexible programmiert. Mehrere Buttons von links nach rechts am unteren Bildrand gesetzt. Soweit so gut. Die linken Button kann man gut zentral mit dem Finger betätigen. Um so mehr man weiter nach rechts kommt müssen die Buttons außerhalb des Buttonumrandung betätigt werden um sie zu betätigen. Das zieht sich über den ganzen Bildschirm. Sprich auch eine Buttonreihe in der Mitte und auch Oben am Bildschirmrand machen das gleiche. Um so weiter man mit den Buttons nach rechts kommt um so mehr muss man "umhertasten" um den Button zu betätigen. Ich habe schon mehrfach kalibriert mit ganz spitzen Finger und es hat sich nichts verbessert. Ich kann auch einen defekt des OP277 ausschließen da ein 2 OP277 sich genauso verhält. Was könnte da die Ursache sein? MfG raz |
Zuletzt bearbeitet von: raz am: 03/28/2024 13:27:07 |
|
05.04.2024 08:18 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 24.04.2025 Beiträge: 15338 Bewertung:
|
Hallo raz hatte sowas auch schon bei mehreren anderen Panels. Sieht mir nach einem HW defekt des Displays aus. Das Kalibrieren wird hier auch nichts bringen, da die Kreuzchen ja auch nicht richtig getroffen werden können... Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf