15.04.2024 12:16 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 13284 Bewertung:
|
Hallo seekrabbe Ja in WinCC Advanced RT ist das nicht so einfach mit Tabellen zu arbeiten. Du könntest zwar die Daten alle einfach archivieren, aber die Rutnime ist nur dafür ausgelegt die archivierten Daten als Trend anzeigen zu lassen , es gibt hier kein Table Control oder ähnliches. Du könntest die Daten auch in eine CSV Datei per Script schreiben (da gibts Beispiele bei den FAQs), dann müsstest du aber ein externes Tool verwenden um die Datei zu drucken. Aber wenns nur ums ablegen geht wäre das die einfachste Variante. Bei den Reports im TIA Portal für Advanced RT gibt es leider keine Möglichkeit mit Tabellen zu arbeiten, man kann hier nur versuchen sich aus einzelnen Feldern was zu bauen. Letzter Workaround ist in der Toolbox: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/106226404 Hier kann man auch außenrum arbeiten um eine Tabelle zu erreichen, aber das Drucken wäre dann nur mit einem DruckeBild (quasi Screenshot) zu machen Bye Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf