22.04.2024 08:27 | |
Beigetreten: 12.01.2018 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte via Modbus den Zustand des Ausgangs 1 eines PAC4200 abfragen. Als Grundlage habe ich die angehängte Anleitung genutzt, wenn ich Werte auslese, funktioniert es. Wie mache ich das aber wenn ich nur den Zustand des Ausgangs abfragen möchte? Was muss in die Client Tabelle und wie wird das im Programm abgefragt? Mit einem Netzwerkeingang? Danke Andi
Dateianhang109813923_7KN_Powercenter1000_LOGO_DOC_V1_0_de.pdf (15 Downloads) |
22.04.2024 11:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33281 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel mit VW100 + VW102 |
Folgen Sie uns auf