26.04.2024 11:20 | |
Beigetreten: 19.03.2015 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 90 Bewertung:
|
Hallo, die Betriebsart von PID_Compact kannst du am Parameter Mode vorgeben. Mit einer steigenden Flanke an ModeActivate wechselt PID_Compact dann in die Betriebsart, die an Mode vorgegeben ist. Mit Mode = 3 kannst du direkt in Automatikbetrieb wenn du z.B. selbst die Parameter vorgeben willst oder diese schon im Regler gespeichert sind. Mit Mode = 1 bzw. 2 kannst du eine Erst- oder Nachoptimierung starten. Das ganze ist auch in der TIA Hilfe und im Funktionshandbuch beschrieben. Grüße |
Folgen Sie uns auf