03.06.2009 07:57 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo liebe Forumsgemeinde, speziell der Bereich WinCC flexible Ich habe im Netz einen Beitrag gefunden, der das neue Pack & Go (ab WinCC flexible 2008 SP1) beschreibt. Ich habe das mal ausprobiert und finde es echt klasse. Da haben die sich mal was sinnvolles einfallen lassen. Das beste ist, dass auf dem Rechner, von dem man das Projekt dann überträgt, kein Flexible o.ä. installiert sein muss. Man kann einfach übertragen, weil ein Tool dazu mitgepackt wird. Man könnte also seinen Kunden einfach ein Archiv mit dem Projekt und den richtigen Transfereinstellungen schicken...geht natürlich nicht immer und bei jedem Kunden Hier findet ihr die Beschreibung... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36305011 Habt ihr das schon versucht? Wenn nicht, dann beschäftigt euch mal damit, es spart Geld und ist enorm einfach. Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
03.06.2009 09:33 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo Robster, Du kannst vor dem indirekten Transfer deine Einstellungen tätigen. Sprich du stellst deine kompletten Transfereinstellungen ein und der Kunde kann diese dann so nutzen. Das gute ist aber, wenn du das dann doch nicht willst, dann kannst du im mitgelieferten TransferTool (entsteht mit in der zip Datei) die Einstellungen auch verändern. Also erkannt wird da nichts..es kann halt nur das übernommen werden, was projektiert wurde am Projektierungs PC. In der Beschreibung Bild 04 .. dort siehst du auch das Transfer Tool...die Einstellungen stehen ersteinmal fest...wenn du auf "Edit" klickst, dann kannst du diese auch verändern. Grüße Manfred |
Zuletzt bearbeitet von: *Manfred* am: 03.06.2009 09:36 |
|
03.06.2009 09:42 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Richtig... Steht auchübrigends so in der Beschreibung Gruß Manfred |
Folgen Sie uns auf