05.06.2024 08:03 | |
Beigetreten: 26.04.2023 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin, ich habe da ein ähnliches Problem: Projekt in TIA V14 programmiert, jetzt möchte ich es in TIA V19 auf einem anderen PG öffnen, es erscheint die Meldung zum hochrüsten mit den fehlenden GSD Dateien. 2 konnten installiert werden, die 3. von Buerkert leider nicht. Die Datei erscheint leider nicht im "Gerätebeschreibungsdateien verwalten" Auswahlfenster. Die installierten GSD Dateien sind vom Typ .xml bzw. .gsd Dateien, die von Buerkert ist eine "Siemens TIA Portal V19 extension File". Wie bekomme ich die GSD Datei installiert? Ohne die kann ich das Projekt nicht öffnen, bzw. hochrüsten. Gruß JDeppe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: jdeppe01 am: 06/05/2024 08:04:13Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/05/2024 11:00:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf