06.06.2024 08:49 | |||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (1)
|
Wer keine LOGO! mit 230V einsetzt, benötigt auch noch eine geregelte 12V bzw. 24V Stromversorgung. Wir empfehlen dafür eine LOGO! Power einzusetzen. Wer nur eine LOGO! alleine betreibt, für den reicht die jeweils kleinste LOGO! Power. Ansonsten kann man dem LOGO! Handbuch, Kapitel A die Stromaufnahme der einzelnen Geräte entnehmen. Bei Bedarf kann man auch noch die Sensoren und Aktoren, die an der LOGO! angeschlossen sind, damit mitversorgen. Liste aller aktuellen LOGO! Power Geräte:
Das Handbuch zu LOGO!8.4 gibt es hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109826499 Viele Grüße, |
||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 06/06/2024 08:53:17 |
|||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf