20.06.2024 13:02 | |
Beigetreten: 27.05.2024 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, leider lässt sich LWE nur als Administrator ausführen. Ohne Admin Rechte bekomme ich die Fehlermeldung "failed to create zugriff verweigert" Gibt es eine Möglichkeit ohne Adminrechte das Programm zu starten? Welche Rechte müssen dafür vergeben werden? Unsere IT Abteilung würde nur sehr sehr ungerne lokale Adminrechte vergeben, falls es da eine andere Lösung gibt wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus und beste Grüße René ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/21/2024 08:52:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.06.2024 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung:
|
Starte einen Support Request. |
24.06.2024 08:21 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 384 Bewertung:
|
Sowohl LWE als auch LOGO!Soft Comfort benötigen lokale Admin Rechte. Es gibt keine andere Lösung. |
Folgen Sie uns auf