26.06.2024 11:25 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 144 Bewertung: (3) |
Vielen Dank, so jetzt habe ich eine Dropdownliste nur zur Anzeige. Ggf. habe ich noch eine eigene Steuerung für die Speicherung etc. implementiert. Und das ganze funktioniert auch... Meine Rezeptnamen sind aber etwas länger, die Benutze hätten gerne eine etwas übersichtlichere Auswahlliste. Und vielleicht möchte ich jetzt noch die Rezepte in der Liste alphabethisch sortieren. Wie kann man die Dropdownleiste vergrößern und den Inhalt der Dropdownliste sortieren? (Das ganze sieht leider ziemlich hässlich aus, weil man es nicht vernünftig formatieren kann :/) Grüsse ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/27/2024 09:07:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf