19.07.2024 16:13 | |
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag, Seit dem ich die Logo 8.4 (6ED1052-1MD08-0BA2) benutze, bekomme ich keine Stabile Modbus Verbindung mehr hin. Daher wollte ich die Modbus Kommunikation auf das CIM Modul (6ED1055-5MC08-0BA2) auslagern. Doch leider funktioniert dies für Modbus TCP Verbindungen nur Sporadisch und für Modbus RTU gar nicht. Nun hab ich die Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann. Bilder von den Einstellungen sind im Anhang. Verwendete Komponenten Logo 8.3(6ED1052-1MD08-0BA1)Funktioniert Logo 8.4(6ED1052-1MD08-0BA2)Werte werden nach dem auslesen auf 0 gesetzt. Siehe Video im Anhang. Kommunikationsmodul Siemens LOGO! CIM(6ED1055-5MC08-0BA2)Verbindung bricht bei Modbus TCP immer wider ab. Bei Modbus RTU kommt keine Verbindung zustande. Modbus Gateway USR-DR302 https://www.pusr.com/support/downloads/usr-dr302-user-manual.html Modbus Gateway MR-GW von Metz Connect https://www.metz-connect.com/externalfiles/11083001/914165.PDF Emerson Regler (Modbus Server) Modbus Master Software https://www.modbus.pl/modbus-master/ DateianhangBilder und Programm.zip (6 Downloads) |
19.07.2024 16:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 33414 Bewertung:
|
Die LOGO! 8.4 hat Probleme mit der Kommunikation mit Partner, welche es bei den 0BA8 Vorgängermodellen nicht gab. Dazu habe ich schon mehrere Themen erstellt und von Siemens leider keine Lösungen erhalten. Trotzdem kann ich dir leider nur empfehlen: Starte einen Support Request. |
Folgen Sie uns auf