24.07.2024 12:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, leider gibt der Siemens "Read" Baustein mir beim Ausgang "PRESENCE" kein Signal aus, wenn ein Transponder in Reichweite der Antenne ist, das Datenauslesen funktioniert aber komischerweise. SetUp: CPU 1507F - Reader RF680R mit RF622A Antenne - Transponder RF630T Kann sich jemand erklären an was das liegt? Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_3884991 am: 07/24/2024 12:35:34Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_3884991 am: 07/24/2024 12:36:10 |
|
24.07.2024 12:43 | |
Beigetreten: 10.02.2015 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 130 Bewertung:
|
Hallo, was zeigen die 9 LEDs in der Mitte des Readers an? Hinweis: Der RF600 arbeitet nicht so wie RF200/RF300. Bei RF600 ist die Antenne nach dem WriteConfig-Befehl nicht eingeschaltet. Bei eingeschalteter Antenne sind die 9 LEDs grün bzw. gelb. Hinweis2: Presence wird nur bei Verwendung des Presence-Mode angezeigt. Der Read-Befehl schaltet die Antenne implizit ein, für den Lesezuriff. Die Antenne wird aber sofort wieder ausgeschaltet. Hinweis 3: Mit dem Tag-Monitor im WBM kann man sehen, was der Reader "sieht". |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_242158 am: 07/24/2024 12:46:19 |
|
24.07.2024 12:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Verstehe. Heißt ich brauche, um die Anwesenheit eines Transponders zu erkennen, den Inventory-Baustein? Wenn ich den Read-Befehl ausführe leuchten die 9 LEDS alle Orange für einen Augenblick auf. Im Web Based Management, erkenne ich den Transponder (EPC-ID) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_3884991 am: 07/24/2024 12:57:07 |
|
24.07.2024 12:57 | |
Beigetreten: 10.02.2015 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 130 Bewertung:
|
Genau. Attrubut 0x86 Antenne einschalten, 0x87 ausschalten. Zu den LEDs: D.h. der Reder hat den Tag "gesehen" und hat die Daten gelesen.. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf