24.07.2024 04:41 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 175 Bewertung: (5) |
Was meinst du mit Bit? Ein Bit einer Rezepturvariable? |
25.07.2024 15:25 | |
Beigetreten: 25.07.2020 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich will einfach die von der rezeptur gesetzten Variablen zurücksetzen. Was ist die einfachste Möglichkeit? |
Folgen Sie uns auf