05.08.2024 13:12 | |
Beigetreten: 26.06.2024 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
vielen Dank für eure Hilfe nochmal. So jetzt hab ich noch ein kleines Problem. Ich habe nun mal meine Meldetexte sortiert und nach Priorität gerankt. Dabei hat NOT-Aus ausgelöste und eine andere Sicherheitsreleante funktion die höchsten Prios (0,1)... Leider leuchten diese nicht auf, wenn sie getriggert werden. Zwar sind sie da (weiß ich aufgrund der anderen Hintergrundfarbe des TDEs) Ich muss die Cursortasten benutzen um an den entsprechenden Text zu gelangen... Warum ist das so ? Lg PS: der meldetext "Licht" Prio 8 von 10 kommt immer ... Irgendwie kommt es mir so vor, als wären die Prios genau verkehrt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: bildlich_piranha49LOGO am: 08/05/2024 13:26:46Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/06/2024 06:48:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.08.2024 13:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 33628 Bewertung:
|
Priorität 0 hat die niedrigste Priorität, Priorität 127 hat die höchste. |
Folgen Sie uns auf