25.08.2024 09:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Hallo ixo65! Habe mir das Upgrade geladen, aber das funktioniert nicht! Der Installer startet und bringt dann bei 100% die Meldung "Das gewünschte Programm kann nicht ausgeführt werden, besorgen sie sich ein neues Exemplar"! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/26/2024 06:36:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.08.2024 10:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Danke für die Rückmeldung! Hab ich alles schon gemacht! Selbst den Download von einer externen Seite. |
25.08.2024 10:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 33628 Bewertung:
|
Ich kann dir dann leider nur schreiben, dass bei mir die Installation von dem Upgrade auf 3 verschiedenen PCs ohne Probleme funktioniert. 1x mit OS Win 7, 2x mit OS Win 11. Vielleicht solltest du einen Support Request starten. |
25.08.2024 10:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Mach ich dann mal! Danke! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf