(0)| 18.11.2024 13:38 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Wenn ein Panel über die Synchronisation zur CPU keine Uhrzeit bekommt, liegt es an den Zertifikaten, deren Gültigkeit erst nach der Panel-Uhrzeit beginnt. Das lässt sich mit einem Workaround wie unten in einem FAQ beschrieben beheben. --> Zertifikat löschen und neues anlegen, dessen Startdatum weit genug in der Vergangenheit liegt. Es gibt tatsächlich KEINE Möglichkeit die Uhrzeit eines Panels aus dem TIA Portal oder über ProSave zu setzen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Folgen Sie uns auf