04.02.2025 07:39 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 235 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte an einer Anlage die Speicherkarte austauschen, da diese schon etliche Jahre auf dem Buckel hat. Durch die Verwendung von unlinked DBs durch eine Artikelverwaltung gibt es da auch häufige schreibzugriffe. Meine Idee wäre jetzt: Ist das wirklich so einfach wie ich mir das vorstelle? |
04.02.2025 08:20 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 4198 Bewertung:
|
Hi Sonne0815, genauso kannst Du vorgehen, AG Abzug machen und dann alle Dateien incl. SDBs zurück auf die neue Simatic Micro Memory Card spielen. Zuvor würde ich mit der alten Karte noch ein RAM nach ROM durchführen damit die Aktualwerte auch auf der MC gesichert werden. Falls es doch nicht klappen sollte, hast Du ja noch Deine Original MC aber so habe ich das auch immer gemacht und hat gut funktioniert! Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf