16.02.2025 16:28 | |
Beigetreten: 31.01.2025 Letzter Bes: 08.03.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Idealerweise gäbe eine 0,8A gG Sicherung für diesen Siemens Halter:3NW7314 Danke! |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4511916 am: 02/16/2025 16:29:05Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4511916 am: 02/16/2025 16:31:05 |
|
16.02.2025 16:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.03.2025 Beiträge: 34890 Bewertung:
|
Muss es denn unbedingt 10 x 38 sein? Geht auch 5 x 20? |
16.02.2025 17:08 | |
Beigetreten: 31.01.2025 Letzter Bes: 08.03.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo ixo65, die geometrische Dimension der Sicherung ist mir im Prinzip egal. Hauptsache es gibt das passende Hutschienengehäuse dazu. Danke! |
16.02.2025 17:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.03.2025 Beiträge: 34890 Bewertung:
|
Die bekommst du doch von verschiedenen Firmen. So etwas z.B.: |
16.02.2025 17:24 | |
Beigetreten: 31.01.2025 Letzter Bes: 08.03.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Ja sowas in der Richtung. Danke! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.02.2025 17:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.03.2025 Beiträge: 34890 Bewertung:
|
Schau mal bei WAGO, Phoenix usw. Es gibt sie auch mit Anzeige, wenn die Sicherung ausgelöst hat (LED). |
17.02.2025 15:08 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.03.2025 Beiträge: 1420 Bewertung:
|
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/sicherungsklemme_pc4_4_mm_schwarz-276253 wenns günstig sein soll ... |
Folgen Sie uns auf