Industry Online Support
Technical Forum
03.07.2009 11:22 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo, ich habe euch erst vor kurzem mit einem Beitrag zum Thema variable Telegrammlänge mit einer CP343-1 Lean genervt ;-) Hab zu meiner jetzigen Frage leider keinen Beitrag gefunden oder ich bin zu doof. Man weiß es nicht... Habe mir sagen lassen, dass die variable Telegrammlänge bei der integrierten PN Schnittstelle einer 2PN/DPmit den Bausteinen FB63-66 funktioniert. Und tatsächlich die Scheiße rattert mit dem Siemens Beispielprojekt wunderbar, wenn man bei Receive Baustein Empfangslänge = 0 einstellt. Aber leider nur ineine Richtung. Jetzt hab ichfolgende Frage: Im Beispielprojekt wird 1 Port für senden und empfangen verwendet. Ich brauch aber 1 Port zum senden und 1 Port zum empfangen. (Sendeport: 6626, Empfangsport 6625) Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie das im angehängten Projekt mit dem FB300 realisiert werden kann?! Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe!! PS: Ich weiß, dass alles über Port2000 eigentlich nicht geht, aber es läuft irgendwie trotzdem. Viele Grüße DateianhangSample_open_TCP.zip (121 Downloads) |
03.07.2009 15:07 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo 3DAUTO, also ich würde erst sicher sein das es geht, wenn ich es auf dem Wireshark gesehen hab... aber da bin ich eigen. Bezüglich des Updates muß ich sagen das es meines Wissens nach eigentlich kostenlos sein sollte. Du mußt es halt laden, von einem FTP Server denke ich, oder Du nimmst den Link und den Download hier: Service Pack 5 zu STEP 7 V5.4 und STEP 7 Professional Edition 2006 Dann sollte es auch klappen. Viel Spaß beim installieren. Pass aber bitte auf die Randbedingungen auf... sprich OS und so. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 03.07.2009 15:08 |
|
Folgen Sie uns auf