Industry Online Support
Technical Forum
07.07.2009 12:21 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo 3DAUTO, es tut mir leid, aber die Info mit der Einschränkung in der FW ist bei der CPU die Du hast nicht 100%ig korrekt. Vor etwa einem Jahr, ich hab davon schon geschrieben, gab es auch einen Beitrag im Forum der sich damit beschäftigt hat. Dieser Beitrag zeigte sogar die Codezeilen im TCON die für die Beschränkungen der Ports zuständig ist. Diese Beschränkungen sind mit V 2.4 aufgehoben worden. Wenn Du möchtest kannst Du auch gerndie Fetch / Write Bausteine nutzen, die im letzen Monat veröffentlich wurden, unter: Implementierung des FETCH/WRITE Dienstes in einer S7-CPU mit PROFINET Schnittstelle Die integrierten T-Funktionen hier unterstützen auch bereits das vergrößerte Port Spektrum. Leider sind die einzelnen T-Bausteine hier nur nicht mehr explizit enthalten. Was die Bibliothek der T-Bausteine angeht würde ich nicht empfehlen diese außerhalb von V 5.4.5 von STEP7 zu nutzen, auch wenn es sehr verführerisch ist... schon klar. Es gibt nur gelegentlich auch Restriktionen in älteren Versionen bezüglich der generierten SDBs die bei neueren Versionen nicht mehr existent sind... es ist also nicht ratsam eine neue Lib in einem alten STEP7 zu verwenden. Aus dem Grund empfehle ich ein Update von STEP7. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf