09.07.2009 11:27 | |
Beigetreten: 01.03.2006 Letzter Bes: 05.07.2019 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo an Alle, hab mal wieder ein Prob. Was ich nicht so richtig verstehe. Also ich möchte eine Art Laufüberwachung eines Motor’s realisieren. Dazu habe ich den HC4 als Rückführung gedacht. Diesen Übertrage ich in VD254 dann wird HC4 mit VD254 auf ungleich verglichen. Ist es ungleich wird ein Zähler Z4 Rückgesetzt , ist es aber gleich so zählt der Zähler durch einen Taktgeber ( T32 ) 50ms / M15.0 aufwärts. Ist Wert X erreicht soll der Ausgang A0.3 Rückgesetzt werden. A0.3 ist der Motor der auch zur Freigabe der Laufüberwachung dient. Klappt eigentlich auch jedoch wenn ich Ausgang ‚B’ vom Inkrementalgeber E0.4 abziehe, also einen Fehler simuliere, tänzelt der Zähler hin und her 0 – 1 / 1 – 0 usw. Bedeutet meine Überwachung funktioniert da dann nicht mehr. Bei Ausgang ‚A’ vom Geber E0.3 ändern sich der Zähler nicht und meine Überwachung klappt. Hat jemand evtl. eine andere Idee den Zähler / die Inkremente als Laufüberwachung zu benutzen. Mit freundlichen Grüßen bebaste DateianhangLauf.pdf (98 Downloads) |
11.07.2009 06:41 | |
Beigetreten: 01.03.2006 Letzter Bes: 05.07.2019 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
hallo keule07, danke für deinen vorschlag. werde ich direkt mal probieren. gruß bebaste |
Folgen Sie uns auf