(0)| 26.10.2025 13:52 | |
|
Beigetreten: 26.10.2025 Letzter Bes: 26.10.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Schönen Sonntag zusammen, Ich möchte eine kleine Spielerei umsetzen und euch um etwas Input bitten, da Modbus Neuland für mich ist. Es soll eine Wärmepumpe an eine Logo 8.3 angeschlossen und mit dieser gesteuert werden. Außerdem soll ein Temperatursensor mit der Logo verbunden werden. Die Logo 8.3 unterstützt Modbus TCP, aber das Interface zur Wärmepumpe und der Temperatursensor laufen mit Modus RTU. Eventuell würden noch weitere Modus RTU Sensoren dazu kommen. Das bedeutet also ich benötige ein Modbus TCP/RTU Gateway. Frage 1: Kann ich eines der folgenden nutzen? Gibt es da möglicherweise sinnvollere Alternativen? https://www.wago.com/de/energiemesstechnik/kommunikationsmodul/p/879-9000#details oder Kann ich dann tatsächlich über das Gateway bis zu 32 (WAGO) bzw. 200 (Finder) Modbus RTU Slaves mit der Logo verbinden und darauf zugreifen? Frage 2: Um die Modbus RTU / RS-485 Teilnehmer mit dem Gateway zu verbinden, würde ich im Schaltkasten 2 Sammelklemmen nutzen, eine für A+, eine für B-, und die Teilnehmer parallel schalten. Ich habe was von “120 Ohm Endwiderstand” gelesen? Muss ich da was beachten oder verwechsle ich da was? Bitte um kurze Aufklärung. Muss ich sonst auf irgendwas achten? Frage 3: Die Logo und das RTU/TCP Gateway würde ich jeweils per LAN-Kabel mit einem Switch im Schaltkasten verbinden. Die beiden Geräte müssen ja nicht zwingend direkt miteinander verbunden werden, oder? Den Switch würde ich dann mit einem weiteren LAN-Kabel mit einem Router verbinden. Ziel ist es, per DDNS und VPN Fernzugriff auf die Logo zu haben. Klappt das so? Gibt es mit der Logo 8.4 eine einfachere Methode Fernzugriff zu bekommen? Lohnt sich das Upgrade auf die 8.4? Aktuell habe ich die 6ED1052-1CC08-0BA1 Vielen Dank schonmal - ich freue mich auf eure Antworten.
Temperatursensor - https://www.antratek.de/temperature-and-humidity-sensor-transmitter-modbus-rs485 Klimaanlage Interface - https://www.hms-networks.com/p/inmbsmhi001r000-mitsubishi-heavy-industries-fd-and-vrf-systems-to-modbus-rtu-interface |
Folgen Sie uns auf