(0)| 27.10.2025 08:11 | |
|
Beigetreten: 14.08.2020 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 379 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_6951746, ok, du hast also TIA v19 installiert und kannst das Panel pingen, das ist schon mal sehr gut. Bitte sende mir vom Panel folgende Screenshots / Fotos zu: -> Settings / OP / Device Screenshots von dem Projektierungs-PC (TIA V19) -> Projektnavigation rechtsklick in der auf HMI-Gerät -> Gerät / Version ändern Ich möchte damit prüfen ob die tatsächliche Imageversion auf dem Panel mit der im TIA -Projekt eingestellten Geräteversion übereinstimmt. Das ist eine der Grundvoraussetzungen dass ein Transfer ausgeführt werden kann. Viele Grüße, Costanza
|
| 28.10.2025 07:40 | |
|
Beigetreten: 14.08.2020 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 379 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_6951746 ok wenn in TIA V20 die Geräteversion 17 eingestellt ist, muss als nächste Maßnahme das Image auf dem Panel von V15.0.1.0 auf Image V17 aktualisiert werden. Es sieht danach aus dass bei dir die Panelimages (V17) in TIA V20 noch nicht installiert sind. Um V17 oder ältere „Classic Images“ (nicht Unified) inTIAV18/19/V20 zu installieren benötigt man aus dem folgendem SIOS LInk mit den Images den PIU Installer. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109825750 Eine gute Beschreibung dazu gibt es auch hier in diesem Beitrag Wenn du die Panelimages (V17) in TIA V20 installiert hast (mittels dem PIU) kannst du auch TIA V20 ein OS-Update durchführen. Viele Grüße, Costanza |
| 03.11.2025 12:30 | |
|
Beigetreten: 14.08.2020 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 379 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_6951746 dein Screenshot zeigt dass du in ProSave die falsche Imageversion V15.01.00.00... ausgewählt hast. Wenn du das KTP900 basic auf Image V17 hochrüsten willst, muß in proSave diese Version auch angezeigt werden. Wenn du über ProSave das OS-Update am KTP900 durchführst, lade die diese Datei aus folgendem Link auf den PC und entpacke sie in einem Ordner: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109825750 -> V17 Upd. 8 Login required 109825750_BasicPanel2ndGen_V17Upd8.zip (920,8 MB)(SHA-256) Dort wird dann ein Ordner V17.0 und darunter der Ordner Images angezeigt In Prosave kannst du dort die richtige Datei auswählen. (Buton mit den drei Punkten rechts von Gerätestatus) Bei mir sieht das so aus: Drücke Öffnen -> dann ist in ProSave das richtige Image ausgewählt Wenn in der Lasche Allgemein die korrekten Einstellungen vorgenommen sind , sollte das OS-Update funktionieren. idealerweise stellst du das Panel dazu auch auf Transfermodus ein. Viele Grüße, Costanza |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 03.11.2025 12:53 | |
|
Beigetreten: 13.02.2025 Letzter Bes: 05.01.2026 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Danke Costanza, das hat funktioniert. |
Folgen Sie uns auf