(0)| 31.12.2025 10:39 | |
|
Beigetreten: 30.12.2025 Letzter Bes: 31.12.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: wenn ich mit meiner LOGO(6ED1052-1MD00-0BA8) versuche einen UDF zu erstellen ist er ausgegraut. Habe ich aber in soft comfort anstatt meiner Version (LOGO8.0BA8) die Version LOGO 8.4 auswähle funktioniert es aber auch nur in dieser Version. Unterstützt meine LOGO überhaupt die Erstellung eines UDF? Vielen dank für die Hilfe schon mal im voraus. DateianhangSchaltplan2.zip (5 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_600568 am: 12/31/2025 11:38:27 |
|
| 31.12.2025 11:55 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.01.2026 Beiträge: 36415 Bewertung:
|
Im Anhang meine korrigierte Version deiner UDF. Ich habe die Hardware von "LOGO! 8.4" auf "LOGO! 8.1 & 8.2 (LOGO!8.FS4)" umgestellt und die UDF wird in LSC V8.1.x, V8.2.x, V8.3.x und V8.4.x korrekt angezeigt und kann geladen werden. DateianhangSchaltplan2.zip (1 Downloads) |
| 31.12.2025 16:09 | |
|
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.01.2026 Beiträge: 494 Bewertung:
|
Hallo, Da war Ella_68 etwas schneller als ich. Hie ist meine Lösung ..... und ebenfalls ein Gutes Neues Jahr Gruß, Quirin DateianhangTaste erhöht erniedigt Analogausgang.zip (7 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 04.01.2026 16:08 | |
|
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.01.2026 Beiträge: 494 Bewertung:
|
Hallo, Ella_ 68 und AutoGen_600568, In meinem letzten Beitrag hatte ich wie Ella_68 richtig meint, die Anpassung der (max) Stellzeit etwas holperig angegangen. Aber wie so oft fällt einem das Gute oftmals erst später ein. In meinem neuen Beitrag habe ich die Sache sehr viel eleganter aufgebaut, so dass ein Anwender die Stellzeit nach seinem Geschmack im Bereich 5-20s am LOGO-Display selbst ändern kann. (ist also nicht auf einen Programmierer angewiesen). Eine Falscheingabe wird erkannt und im Meldetext angezeigt. (Ausgegeben wird dann der Wert 0) Gruß, Quirin DateianhangDimmen mit 1 Taste Stellzeit einstellbar.zip (3 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf