(0)| 07.01.2026 06:13 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.01.2026 Beiträge: 4388 Bewertung:
|
Hallo InduETI, leider konnte ich es nicht früher testen. Auch bei meinem erneuten Versuch, das Setup für das Update 5 auszuführen, wird keine Option zur Modifikation angezeigt. Wenn ich jedoch das ursprüngliche Setup der V19 (TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WinCC_V19.iso) erneut ausführe, kann ich die Installation modifizieren. Ich gehe davon aus, dass es bei dir genauso ist. Falls es doch nicht klappt, ist eine Supportanfrage erforderlich. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf