(0)| 09.01.2026 10:12 | |
|
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 12.01.2026 Beiträge: 3274 Bewertung:
|
Hallo Dirk, zu a) Meines Wissens ist die Reihenfolge bei der TIA-Installation egal. Kenne das nur von der amerikanischen Konkurrenz, dass nur aufsteigend installiert werden kann. Zu b) Die Fachbereitung schreibt in folgendem Eintrag “Da aber nicht alle TIA Portal Version Windows 10 bzw. Windows 11 kompatibel sind, können nur die TIA Portal Software Versionen ab V13 SP2 bis V19 auf einen Windows 10 Rechner und die TIA Portal Software Versionen V15.1 bis V21 auf einen Windows 11 Rechner installiert werden.”. Überblick - SIMATIC TIA Portal Engineering Versionen (TIA Portal) Download Grus Frink |
|
Pi is exactly three! |
|
Folgen Sie uns auf