12.07.2009 14:23 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo Creed, habe ich doch geschrieben Transfer mit Urlöschen: ESC + Cursor "rechts" + Cursor "runter" Gruss Daniel |
12.07.2009 14:44 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo Creed, eine andere Möglichkeit wäre über ProSave man Kostenlos herunterladen kann. Das einzige was Du dazu brauchst ist ein serielles Kabel und ein Image für das OP77B. Die Anleitung wie es funktioniert habe ich mit angehängt. Gruss Daniel Dateianhangop7xx.pdf (325 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dalbi am: 12.07.2009 14:45 |
|
13.07.2009 20:56 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, |
21.08.2009 10:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Creed Es gibt da eine einfache möglichkeit Ich habe dir ein pdf erfasst bei welchem schritt für schritt beschrieben ist Viel Spass Gruss Dani DateianhangRESET OF THE Panel OP77B AND RELOAD_Backup the Programm.pdf (446 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf