28.08.2009 09:22 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo pgiolai, Jede CPU hat integriert sog. Betriebsstundenzähler. Das löst aber - so glaube ich - nicht Dein Problem. Ein Betriebsstundenzähler zählt die Stunden, die ein Betriebsmittel aktiv ist. Diese Werte gehen von 0..32767 Stunden.Normalerweise werden diese Informationen zu Wartungszwecken verwendet. Falls Du dazu doch Informationen suchst, findest Du sie hier(Kapitel 6, ab Seite 129). |
Folgen Sie uns auf