Industry Online Support
Technical Forum
19.08.2009 08:05 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo ps116, Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass es an dem OS-Betriebssystem liegt. Vielmehr bin ich der Meinung, dass dein Gerät durch die Umgebeung diese Fehler ausweist. Schau mal,wenn die Sonne direkt auf das Gerät scheint, entstehen doch auch höhere Temperaturen....dies sind bestimmt auch größer 50 Grad Mein Tipp wäre, dich mit dem Thema SIPLUS HMI auseinanderzusetzen. Das sind veredelte Geräte, welche für andere Umgebungstemperaturen und Gegebenheiten ausgerüstet sind. https://www.automation.siemens.com/siplus/html_00/produkte/hmi.htm Wegen dem Panel würde ich mich trotzdem nochmal mit dem Support von Siemens auseinandersetzen, evtl. Reperatur o.ä. ... Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter... Grüße Manfred |
19.08.2009 09:52 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo ps116, also wenn du nun schon sagst, dass es mal -15 Grad werden ist das schonmal schlecht. Im Handbuch ist offiziell die Rede von 0 - 50 Grad... Da hat wohl wer ne falsche Idee gehabt Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf