15.09.2009 13:22 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo Zero-cool, Wenn ich deine Frage richtig verstehe, meinst du die LED´s der Funktionstasten. Diese LED´s kannst du meines Wissens nicht ansteuern. Sie werden nur gesteuert, wenn du diese Tasten mit funktionen belegst. Grüße Manfred |
15.09.2009 13:53 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Das beweist wieder, dass man sich doch mal die Hilfe durchlesen sollte.... Grüße Manfred |
21.09.2009 14:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
hallo ja okay aber irgendwie will das bei mir nicht laufen... kannst du mir mal in kurzen sätzen und schritten beschreiben wie ich da vor gehen muss. Die einzelnen Funktionstasten sind belegt und funktionieren auch aber das mit der LED geht nicht. Danke |
21.09.2009 21:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hast du, wie oben beschrieben, die Variablen angelegt und an die LED angebunden? Bitte beachte auch, das die LED mit PLCSIM nicht simulierbar sind! Lade doch mal dein Projekt hoch, wenn es noch Probleme gibt. |
Folgen Sie uns auf