22.09.2009 11:02 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo Bei mir im DB14 ist als typ STRUCK definiert und in Position 32 also db14.dbd32 ist ein ARRAY[1..12] Of Byte ,und das schreiben diese Position 32 erfolgt in FB113im Netzwerk 4, (ich bin leider erst Anfänger im Step7 ) ich kanneuch erzählen was ist gemacht habe : ich habe in FB113 (NETZWERK 4)diese FC5 hinzugefügt , habe als Input db14.dbd32 eingegeben , und im OUTPUT “ RETV_VAL“ wollte ich wieder diese DB14.DBD32 eingeben damit ich das Ergebnis als String bekomme ., es war nicht möglich wegen die Fehler Meldung :< COMILER INFORMATION : UNGÜLTIGER PARAMETER IM AUFRUF > dann habe ich in die Schnittstelle in der Temporären Daten einen Name “ERGEBNIS“ als String [12]definiert, und danach habe ich gehofft dass ich diese ERGEBNIS laden kann und dann zu DB14.DBD32 transferiere , leider Kamm wieder ein Fehlermeldung : <VARIABLE HÖHEREN TYPS KANN NICHT VERWENDET WERDEN>und kann mir bitte jemanden sagen wie ich weiter komme und ob was ich bis jetzt gemacht habe richtig oder nicht?? Als anhang ist ein Der Programm In PDF Format. Danke MFG I.SDateianhanganhang.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf