Industry Online Support
Technical Forum
01.10.2009 09:10 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also so wie ich die Funktion kenne, greift flexible auf die Benutzerverwaltung von "Windows" zu. Wenn Du also eine Möglichkeit hast mit einer "Drittsoftware" diese Verwaltung von "Windows" zu verändern, dass sollte es auch für flexible kein Problem darstellen. In dem Handbuch zu Simatic Logon http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34519648 habe ich leider auch nichts genaueres gefunden. In der Onlinehilfe steht leider auch recht wenig dazu, Ich denke es wird nicht gerade häufig angewendet! Gruß und mal sehen ob ein anderer noch Infos zu dem Thema hat. |
Folgen Sie uns auf