(0)| 02.10.2009 12:45 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo. Kann man ein MP377 mit WinAC MP mit einer ET200M (im153-4) über Profinet verbinden oder ist die ethernet schnitstelle nicht dazu fähig. Gruß |
| 02.10.2009 12:52 | |
|
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo, Peripherieanschluss geht aktuell nur über Profibus Avoss |
| 02.10.2009 16:11 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort. Ist aber wirklich schade, weiß jemand ob es ein Update geben soll welches die Verbindung über Profinet ermöglicht? |
Folgen Sie uns auf