Industry Online Support
Technical Forum
22.10.2009 11:30 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (111) |
Hallo Skildi16, vom Prinzip her sollte sowas möglich sein. Beim Profibus ist dafür die Funktionalität DP-Master Klasse 2 vorgesehen. Das muss Deine Masterbaugruppe schon mal unterstützen. Und dann im Detail brauchst Du die Funktionen zum Lesen der Ausgänge und Eingänge des Slaves. Laut Handbuch S7-CPs für PROFIBUS Projektieren und in Betrieb nehmen sollte eine entsprechende Funktionalität mit dem CP342-5 möglich sein. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf