Industry Online Support
Technical Forum
10.11.2009 17:17 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo ! Ich habe mein Programm ein bisschen geändert. Nun möchte ich eine arithmetische Operation in der Transition T43 mit der UND-Verknüpfung einfügen. Diese Operation lautet: Ergebnis von der Zähler 1 mal 6,2 und der gesamt durch 9,5 dividieren. Bitte wie kann man das in der Transition T43 schreiben? Ich bitte um Hilfe. Viele Grüße! DateianhangMeinprog.zip (114 Downloads) |
11.11.2009 14:05 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo ! Vielen Dank für Ihre Vorschläge. Ich glaube so muss das funktionieren. Bei der Einfügung dieser Operationen(Multiplikation und Division) in der Aktionen habe ich eine rote Meldungen bekommen. Wahrscheinlich stimmt etwas noch nicht. Ansonst habe ich die Zuweisung A : = B<Operator>C verwendet. Ich bin ehrlich Anfänger mit Graph-Programmieren. Ich denke das ich mit Ihre Hinweise nicht weit von der Lösung bin. Bitte kucken Sie noch in Anhang wie mein Programm jetzt aussieht. Helfen Sie mir bitte!!! Viele Grüße. Salami DateianhangMeinprog.zip (130 Downloads) |
11.11.2009 15:20 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo Salami, ich hab Dir in Dein Programm den FC222 hinzugefügt und in der Aktion S31 hinzugefügt. Für das Erbenis hab ich in der Schnittstelle des FB die Temporäre Variable Ergebnis Typ Time hinzugefügt, welche in den aktiven Transitionen nach diesem Schritf abgefragt werden kann. Vielleicht hilft dir das weiter. Grüße H0556 DateianhangMeinprog_x.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 11.11.2009 15:21 |
|
14.11.2009 19:57 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo salami, ich hatte Dir eine private Nachricht geschrieben. Kuck doch da einfach mal nach. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf