18.11.2009 14:18 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 303 Bewertung: (57)
|
Hallo Drohn, vergessen hast Du hier nichts, sondern lediglich die falsche Kategorie gewählt. Da bei Befehls-und Meldegeräten(wie z.B. NH) sowie Erfassungsgeräten (wie z.B. Positionsschalter) die erreichbare Sicherheitskategorie SIL/PL von der Architektur - ein-/zweikanalig // Anzahl Komponenten- abhängig ist, ist hier kein SIL/PL vorgegeben. Dieser wird anhand oben genannter Bedingungen vom SET ermittelt. Hierbei ist zu beachten dass mit einem Positionsschalter -aufgrund der mechanischen Einkanaligkeit des Betätigers - max. SIL2/PLd erreichbar ist. (strukturelle Einschränkungen) Im Anhang findest Du 3 Bilder die die korrekte Auswahl zeigen. Ich hoffe dies hilft weiter. Beste Grüße SET-Team DateianhangNH und Posschalter.zip (256 Downloads) |
SE Support |
|
19.11.2009 11:56 | |
Beigetreten: 18.12.2008 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke! manches ist einfacher als man denkt glück auf |
Folgen Sie uns auf