Industry Online Support
Technical Forum
24.11.2009 10:39 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Dieter, habe mich mal ein wenig umgesehen. Was ich als Info gefunden habe ist dass der Multizähler als DP-V0 Slave arbeitet. Der Datenaustausch erfolgt demnach ausschließlich über die zyklischen E/A-Daten. Irgendwo da rein müsste also die Information codiert sein die Du suchst. Handbuch oder so hab ich jetzt leider nicht gefunden. Nur diesen Auszug aus dem Katalog: Auszug Katalog Siemens ET B1 Da hab ich auch die Infos raus Kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf