30.11.2009 03:25 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
gefällt mir gaaar nicht.. An Deiner Stelle würde ich das auf jeden Fall ändern, und eindeutige Netze verwenden. Oder einfach nicht immer zu beiden Anlagen eine Verbindung aufbauen, sondern immer nur zu einer.. Wie auch immmer, auch so sollte es gehen -> mit einem fingierten S7 Projekt.. Da gibts inzwischen sogar einen FAQ, der beschreibt zwar ein wenig was anderes, ist aber auch für Dein Problem ein Ansatz.. Fernzugriff auf eine SIMATIC S7 mit STEP 7 über das Internet |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 30.11.2009 03:53Zuletzt bearbeitet von: neo am: 30.11.2009 03:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.11.2009 12:23 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Gefallen tut mir das auch net wirklich. Aber des sind leider net nur die zwei Anlagen mit zwei CPUs sondern da hängt meist noch einiges mehr dran, deshalb ist des mit demAdressändern nur sehr schwer möglich. An das fingierte S7Programm hab ich auch schon gedacht, dies hätte aber den großen Nachteil das ich es bei Zugriff auf eine andere SPS in der gleichen Anlage auch ständig die Adresse ändern müsste. |
Folgen Sie uns auf