02.08.2006 14:16 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Soviel mir bekannt ist, sollten die in der ETS verwendeten E/A´s bei LOGO! nicht physikalisch vorhanden sein. Mit anderen Worten sind also in jedem Fall die Anschlüsse I1-8 und Q1-4 des Grundgerätes in der ETS nicht verwendbar, sodass man erst bei I9 und Q5 weitermachen kann. Deswegen stehen beim EIB derzeit max. 16 DE, 12 DA, 8 AE, 2 AA zur Verfügung. Steckt man ein Erweiterungsmodul an LOGO!, entsprechend weniger. Was ich meine kommt in der Grafik auf Seite 17 folgender Doku deutlicher heraus. Den LOGO!-Ausbau gibt man dann in der ETS-„Konstellation“ an. In der LOGO!-Software muss also eigentlich nur die richtige virtuelle Eingangsnummer (z.B. I9, I10...) vergeben werden, sonst nichts weiter. Noch mehr darüber steht im aktuellen LOGO!-Handbuch. |
03.08.2006 11:45 | |
Beigetreten: 01.08.2006 Letzter Bes: 06.04.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Jetzt habe ich es verstanden. Danke! |
Folgen Sie uns auf