Industry Online Support
Technical Forum
07.01.2010 10:59 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo Josef, für die CPUs mit integrierter Ethernet-Schnittstelle gibt es derzeit noch nicht die komfortable Möglichkeit, über Netpro Verbindungen zu konfigurieren. Dies wird dzt. über SPS-Programm realisiert. Infos dazu: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/24294554?func=ll&objId=24294554&objAction=csView&nodeid0=37217116&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content&csQuery0=offene%20kommunikation&subtype=130000 Unterstützung bietet ein Wizzard: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/25209116?nodeid4=20229805&func=ll&objId=25209116&objAction=csView&cspltfrm=17&cssw=0&csbinh=0&nodeid0=37217116&lang=de&siteid=cseus&aktprim=4&extranet=standard&viewreg=WW&load=content&csSort=-DOCDATUMBEITRAG&subtype=136000 Viel Erfolg! Luigi |
Zuletzt bearbeitet von: luigi_KSI am: 07.01.2010 11:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.01.2010 13:58 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo josefK, sind beide Stationen in einem Projekt (Siehe Anhang) ? Man muss noch den Unterschied zwischeneiner zweiseitig projektierten und einer einseitig projektierten Verbindung beachten. BSEND/BRCV geht nur über zweiseitig projektierte Verbindung. D.h.: Das man bei der zweiseitig projektierten S7-Verbindung nach demAnlegen der S7-Verbindung die Projektierung in beide Verbindungspartnerladen muss Beieiner einseitig projektierten S7-Verbindung muss nur indie eine Station geladen werden, in dessen Verbindungstabelle die S7-Verbindung angezeigt wird. Dieses geht dann bei der S7 Kommunikation mit PUT/GET Wenn sich beide Statrionen in getrennten Projekten befinden, würde ich ein Testprojekt erstellen. Im Projektbeide Stationenanlegen undin NetProdie Verbindungen projektieren. So bekommt man automatisch über NetPro die richtigen Einstellungen für beide Partner, die man dann für die einzelnen Projekte übernehmen kann. Hier gucken: Beispielprogramm für BSEND/BRCV Weiss nicht, ob dir das jetzt hilft ? Als Option geht ja vielleicht auch noch die einfache Server Client Variante mit PUT und GET. Gruß Eleu DateianhangNetPro.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf