01.02.2010 11:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Ich hatte einen ähnlichen Fehler. Die Ursache war, dass zu viele Achsen an der NCU angeschlossen waren. Wird eine oder mehrere NX15/10 an der NCU angeschlossen entfällt eine Achse. Es dürfen dann also nur noch 5 Achsen an der NCU angeschlossen werden. Siehe auch Topologieregeln: DateianhangRegeln_Topo-Projektierung.pdf (111 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf