Industry Online Support
Technical Forum
17.02.2010 08:57 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo JFB, So wirklich gibt es da keine Möglichkeit. Du kannst bei Runtimestart die Taste "NUM" auf deiner Bildschirmtastaturdrücken. So lange die Runtime läuft, wird die Bildschirmtastatur nur mit Nummernspalte angezeigt. Problem ist, dass beim nächsten Start der RT wieder das gleiche Spiel gemacht werden muss. Hier noch ein FAQ, wie du das ganze ohne komplette Benutzerverwaltung aufbaust: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24182683 Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf