Industry Online Support
Technical Forum
03.03.2010 14:06 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
Hallo Gemeinde, ich hab ein TP170B color, welches ich bis jetzt immer in ProTool Pro programmiert und bespielt habe. Nun setzen wir erstmals WinCC flex 2008 ein. Das Projekt übersetzen war kein Problem. Allerdings wollte ich nun das Projekt auf das Panel schieben. Da bringt er mir folgende Fehlernmeldung: Error : Der Transfer ist nicht möglich. Die "Version des Bediengeräts" in Ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät über "Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren" ein Betriebssystemupdate (evtl. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen") durch. Das "Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren" hab ich nirgends gefunden. Nun ist guter Rat teuer. Ich hab mal versucht die Bediengerätversion in meinem Projekt von V7.2.1.0 auf V7.2.0.0 zu ändern. Da kann ich allerdings nicht mal mehr das Projekt generieren und Simu funzt dann auch nicht, Transfer ist ebendfalls nicht möglich. Hat jemand Hilfe für mich? Danke gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.03.2010 14:26 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hab noch mal etwas probiert und genauer gelesen und vor allem überlegt. => "Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren" da gibts halt statt "Betriebssystem aktualisieren" => OS aktualisieren und schau an, das geht. also falls mal wieder jemand nicht richtig lesen kann... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf