Industry Online Support
Technical Forum
14.03.2010 11:08 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hab in diesem Thread gelesen, dass ich die neuen Analogmodule nicht an die CPU 212 hängen kann. Da hab ich dann nach den Nummern gesucht, und bei Konrad stimmt die Nummer, nur das Bild sieht nicht so aus wie zum Beispiel eins von Ebay. Kann mir jemand sagen, ob ich dieses Modul verwenden kann? mfg Dennis |
15.03.2010 08:57 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, wenn du wirklich eine uralte CPU212 hast, dann ist die Antwort NEIN!!! Die aktuellen habe ein Flachbandkable mit Stecker, die alten hatten einen Leiterplattenverbinder. Der Bus hat sich auch geändert, also nicht kompatibel. Schau mal bei Siemens in CS nach S7-200Handbücher. Hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109154 Könnten beim Siemens noch also Ersatzteil erhältlich sein, oder ebay. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf