16.03.2010 14:15 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Eleu, ich hab jetzt erst im Forum gesucht ob nicht schon was da ist. Schau Dir mal dieses Thema hier an: indirekte AdressierungLese da was von Umlaufspeicher für REAL- Werte Wenn Du es fertig hast kannst Du es ja auch für andere hier einstellen Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.03.2010 08:08 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Hulzhex, vielen Dank für den Link. Das Beispiel von IBN - Service (etwas modifiziert) hat es gebracht. Anbei meine Losung als archiviertes Projekt im Anhang (Kann soversuchsweise in PLCSIM geladen werden) Messwert ist MD0 Speicherereignis ist E0.0 Ringspeicher ist DB1
Gruß Eleu DateianhangRingspeicher.zip (1515 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
7 Benutzer |
Folgen Sie uns auf