16.03.2010 12:54 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hängt davon ab, ob Du eine LOGO! mit integrierten Analogeingängen besitzt und wenn ja, ob davon 2 oder 4 benutzt sind. Dateianhanglogo_system_manual_de-DE_de-DE.pdf (264 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.03.2010 16:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke! Aber jetzt habe ich das Problem, dass am Eingang immer -500 anliegt, und es sich auch nicht ändert wenn die Temperatur höher wird beim Sensor... Habe mal mein Programm angehängt - vielleicht kann mir wer helfen! Kurze Anleitung: Am AI3 hängt der Sensor (Über das Zusatzmodul AM PT100) Bis zu einer Temperatur von 60 Grad soll der Ausgang geschalten werden - wenn drüber nicht! Ab einer Temperatur von 57 Grad soll eine"Betriebszeit" von 30 sec(beliebig) eingeschalten werden. Nach dieser Zeit schaltet sich eine "Pausenzeit" ein, wo der Ausgang nicht geschatet werden kann. Das ganze sollte 3 mal hintereinander geschehen. DateianhangLOGO.zip (151 Downloads) |
16.03.2010 16:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du 2-,3- oder 4-adrige Fühler? Beim 2-adrigen Fühler mußt du eine Brücke zwischen M1+ und IC1 einsetzen. Handbuch, Seite 44 Dann, hast du eine Logo 0BA6 oder 0BA5? Die 0BA6 hat 2 oder 4 AI, je nach Einstelung. So ändert sich aber auch die Bezeichnung im Programm. Alle 4 AI's an der Logo (0BA6) aktiv, heißt der "erste" AI am PT100-Modul AI5, zweite AI dann AI6.... usw. Bei der 0BA5 hat's nur 2 AI's, heißt, der "erste" AI am PT100-Modul heißt AI3.... usw. In deinem Programm sind die ersten 4 AI's programmiert, das kann nur hinhauen, wenn du die PT100-Fühler über Messumformer (PT100 -> 0..10V) angeklemmt hast. Die Basis-Module können nur 0..10V verarbeiten, nichts anderes. |
16.03.2010 17:19 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Er hat also AI1-AI4 im Programm verwendet. Dann hat er also entweder eine LOGO! 230RC / 24RC oder aber mein PDF nicht gelesen Wie man anschließt steht auch hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23671451 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.03.2010 07:55 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
SORRY an alle.. hab leider das falsche Programm raufgeladen da kann ich verstehen, dass einige sauer sind! aber hier ist meine richtige Schaltung :) mfg DateianhangSchaltplan1.zip (170 Downloads) |
Folgen Sie uns auf