23.04.2010 08:20 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, In der CPU wurde eine TCP - Verbindung projektiert, sowie die Kommunikation über FC5 und 6 anhand nachfolgender Beispiele: SEND/RECEIVE Verbindung einrichten (Verbindungsprojektierung) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18843927 Bausteine FC5 und FC6 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17853532 Die Verbindung über Hyperterminal steht und es passiert auch irgend etwas im Anzeigefenster von Hyperterminal wenn ich in der Variablentabelle Send-Werte aktualisiere. Jedoch wird mir in Hyperterminal nichts angezeigt, obwohl in der linken unteren Ecke connect steht. Die Einstellungen die ich in Hyperterminal vorgenommen habe, sind als Bilder beigefügt.
Und wie muss ich Hyperterminal einstellen, damit die Daten die Hyperterminal empfängt auch angezeigt werden.
DateianhangHyperterminal.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 23.04.2010 08:31 |
|
Folgen Sie uns auf