Industry Online Support
Technical Forum
04.05.2010 12:41 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo pgiolai, Der CP343-5 ist eine Baugruppe die das Kommunikations-Protokoll PROFIBUS-FMS unterstützt. Dies kann nur der CP, das kann die integrierte Schnittstelle der CPU gar nicht. Es dient zum Austausch von strukturierten Daten. Dafür kann die Baugruppe kein PROFIBUS-DP. Sicherlich sind in dem Projekt Verbindungen zu anderen Steuerungen oder zu Rechnern realisiert. Schau doch mal genauer nach. Viel Spaß Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf