Industry Online Support
Technical Forum
10.05.2010 17:24 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo velox , Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Im folgenden FAQ siehst du, wie du ein Bediengerät in dein Netzwerk einbindest. Denk hierbei auch daran, dass du deine Firewalleinstellungen prüfst und einen Nutzer sowie dessen Passwort benötigst. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 Dann nimmst du dir einen anderen FAQ zur Hilfe und richtest ein, dass die Dateien verschoben werden. Das funktioniert über ein Script und ist im folgenden FAQ vorhanden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35929465 Eventuell hilft dir ja auch noch dieser Archiv Viewer bei deiner Auswertung. Ich hoffe, dass ich dir ersteinmal weiterhelfen konnte und du damit klarkommst. Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf